This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:硬件模式引脚配置

Guru**** 2552740 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077817/dit4096-hardware-mode-pin-config

部件号:DIT4096

您好,Team,

我在硬件模式下使用 DIT4096,我有两个问题:

1.我已经了解到,建议使用4.7K 电阻器上下拉每个引脚——10k 是否正常? 我认为它们将会是,我的分组讨论板正在使用10k 电阻器,工作正常。

2. BLS,U 和 MDAT 引脚为左浮动(CSS=0,BLSM=1,MONO =0)。 由于 BLS 是一个输出,我认为我们不想与它的输出混在一起。 此外,由于单声道设置为“立体声”模式,我认为可将信道选择留给 MDAT 单独选择。 我最关心的是 U,因为我不是在推入数据。

谢谢!

T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,10K PU 或 PD 也很好。 我通常不会让任何输入引脚浮动,我会   用一个电阻器将其向下拉。

    此致,

    阿拉什