This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1654:电压噪声

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1654, OPA1664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078036/opa1654-voltage-noise

部件号:OPA1654
“线程”中讨论的其它部件: OPA1664

您好,专家,

我的客户正在检查 OPA1654和 OPA1664的数据表。

关于下面的电压噪声数字,

(1)关于图1

数据显示为25C。

您是否有50C 的数据?  

如果没有,高温下的电压噪声特性如何?

(2) 关于图3

数据显示为25C。

您是否有50C 的数据?  

如果没有,高温下的电压噪声特性如何?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于图1,闪烁(低频)噪音不是温度的函数,而白色(宽带)噪音最多可以作为绝对温度的平方根函数发生变化,因此温度从25C (298K)更改为 50C (323K), 宽带噪音 最多可增加4%;sq-rt (323/298)。

    就图3所示而言,方程式显示 了温度的变化:  

    第一个术语,en^2指图1 (~4%)

    第二个术语,in=(2*q*ib)^.5 (OPA1654的温度变化可忽略不计)

    第三学期,4KTR,与绝对温度成比例(~4%)

    在图3所示的总电压噪声中,温度为50°C 时不应增加超过6%。