This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:限幅器不能用于正弦波

Guru**** 2759295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076623/tas2563-limiter-not-working-on-sine-waves

部件号:TAS2563
“线程:测试”中讨论的其它部件

伊凡,你好,

我们发现限制器显然不能用于正弦波,但似乎对白噪声和音乐有效。  这种行为导致放大器超出其功率预算的幅度很大,即使升压转换器完全禁用。  请查看以下 EVB 测量结果的屏幕截图,并建议如何严格限制输出电平,而不考虑音频内容。

谢谢,O.R.

具有 FS 白噪声的放大器输出:

具有 FS 500 Hz 正弦波的放大器输出:

限制器设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥伦,

    我将仔细检查此功能,可能还有其他设置需要调整。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥伦,

    我已确认限幅器的正确操作适用于正弦波和白噪声。 我认为您的捕获也是正确的。
    请注意,限幅器设置为 V 峰值,而不是 V 峰值到峰值。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    回复: 请注意,限幅器是为 V 峰设置的,而不是为 V 峰到峰设置的。

    您是否意味着限制器设置不正确?

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥伦,

    我的意思是,从 PPC3捕获中,限幅器被设置为4V 峰值,这意味着输出信号的幅度将从4V 到-4V。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    我将限幅器设置更改为1.5 V,希望看到3 Vpp 输出电平,但实际上超过5 Vpp。  我的输出也比星期五的输出高一些,因为有 FS 白噪音,将限制器设置改回4 V 不会影响这一结果。  我使用了与上一次测试相同的 PPC3文件。  是否还有另一种设置交互影响限制器行为,从而影响输出电平?

    谢谢,O.R.

    具有 FS 500 Hz 正弦波的放大器输出:

    具有 FS 白噪声的放大器输出:

    限制器设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥伦,

    限制器似乎可以低至~2.2Vpk。尽管您的捕获似乎比这高一些。

    如果您想评估设备控制面板上的功能,我建议使用 ROM 模式,否则调谐模式的处理功能会影响测量。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师