This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:设置独立模式和一些问题。

Guru**** 2967650 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076831/tas2780-setting-for-standalone-mode-and-some-issue

部件号:TAS2780

尊敬的支持团队:

我们的客户希望使用 TAS2780,并正在对独立模式进行一些实验。

因为他们在输出时什么都没有,请帮助检查设置是否有问题?

 

-将 J28设置为 EXT。 (这 是 一个外部上拉电阻器,我们不应该担心启动顺序)  

-将 J7设置为禁用。 //禁用 XMOS 电源。  

-将 J22设置为3.3V,因此 IOVDD 将为3.3V 级别。 AP 的 I2S 也设置为3,3V 电平。  

-将 VCC-IO 的 J21设置为3.3V。  

-AVDD 的 J17至1.8V 链路。

-将 J18连接到3.3V,用于 IOVDD。  

 

下面是 AP 设置。

 

还有几个关于独立模式的问题。

-TAS2780是否能够作为独立模式工作,而无需任何 I2C 配置?

如果是, 以下配置在独立模式下的配置是什么。  

SAMP_RATE [2:0]
自动_速率

它们 将 I2S 模式设置为“64”, 如果 TAS2780能够在独立模式下工作,则应支持该模式。  

 

感谢您的支持!

此致,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dave,

    您必须 使用 J26 USB 连接器对 TAS2780 EVM 进行编程。  下面的 TAS2780 EVM 用户指南第3.1节提供了配置器件的 PPC3 GUI 步骤。 要使用 PPC3 GUI 启用与 EVM 的 USB 通信,需要移除跳线 J7,以便 XMOS 处于活动状态。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slou551a/slou551a.pdf

    此致,

    阿蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atiq 您好,

    感谢您回答问题。

    因此 TAS2780不能在独立模式下工作?  客户需要先配置 I2C。

    此致,

    戴夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave 是对的。