This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255的功率限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077138/tpa3255-power-limitation-of-tpa3255

部件号:TPA3255
“线程”中讨论的其它部件: TPA325测试

大家好,团队

很高兴与你联系。 祝一切顺利。 我对 TPA3255有一些困惑。  

1.如果使用 TPA3255驱动100W 4欧姆扬声器,是否有任何解决方案来限制 TPA325 功率输出以实现语音保护?

2. TPA3255是否支持三声道音频输出?

 3.总谐波失真(THD)与电源电压之间是否存在关系? 或仅与总输出功率相关

此致,

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯珀

      TPA3255仅具有扬声器的直流输出保护,无法保护扬声器免受电源输出的影响。 您需要测试扬声器的工作状态,并将输入信号电平限制在 TPA3255中。

      2.您只能使用3个信道,并在 Hi-Z 中保留另一个信道

      3.当电压升高时,THD 将会变差,效率也会变差。 但是,如果要输出更高的功率,则必须使用更高的电源电压。 根据需要选择电源电压。