This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:中心电压输入范围

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076843/pcm1808-q1-center-voltage-input-range

部件号:PCM1808-Q1
“线程: PCM1808”中讨论的其它部件

大家好,团队

我询问了中心电压输入范围,并得到了答案,因为它是参考电压范围。

但我发现下面的线程解释了它不是 Vref 容差。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042724/pcm1808-q1-about-center-voltage-input-range

您能否在 PCM1808-Q1数据表中为我提供“中心电压输入范围”的明确定义?

我想知道设备的输入信号是低于0.2伏电路还是高于0.8伏电路。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PCM1808可用于两种输入配置。  

    1)直流阻隔电容器与输入串联-在本例中,设备会自行偏置参考电压(0.5Vcc)下的输入

    2)输入端没有直流电阻盖-在这种情况下,输入针脚需要偏置在0.2伏电路-> 0.8伏电路范围内的中心电压(外部)。

    如果输入引脚上的中心电压超出指定范围(0.2 Vcc - 0.8 Vcc),我怀疑前端放大器将处于非线性区域,THD+N 性能将更差。

    此致,
    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    VCC=5.0V,中心电压外部偏置为0.2*Vcc=1V。

    在这种情况下,0.6*Vcc=3.0Vpp 超出设备的模拟输入范围,对吗?

    输入可以是轨对轨?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji,

    是的,无论中心电压如何,都不应超过最大模拟输入电压

    此致,

    阿瑟