This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:将 IBIS 文件添加到 PSpice

Guru**** 2591680 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077379/tas5431-q1-add-ibis-file-to-pspice

部件号:TAS5431-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TAS6424TAS2552TAS2505

亲爱的各位,  

我是 TI PSpice 的新用户。 我正在尝试模拟以下设备:

  • TAS5431.
  • TAS6424.
  • TAS2552.
  • TAS2505

PSpice 库中不包含这些设备。 如何将模型添加到库中,或者在哪里可以找到模型?
对于其中的一些文件,我找到了 IBIS 文件(如果我理解正确,这些文件是 I/O 文件),但我看到这些文件与 TI 的 PSpice 不兼容。

请帮帮我。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Paul-Ambroise,

    我们不为  这些零件提供 PSpice 模型。  

    此致,
    格雷格·斯科特