This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:无 A 加权时的动态范围

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076818/pcm1803a-dynamic-range-at-no-a-weighting

部件号:PCM1803A

大家好,团队

在 无  A 加权条件下,我们是否具有 PCM1803A 的动态范围特性?

  如果有,我们是否还有关于20kHz 左右采样频率的上述信息?



此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天就会答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我们没有其他采样率的测量结果,也没有滤波器。 我认为带滤清器的噪音较低会导致噪音  

    动态范围值2到3 db 优于无此类适配器的值