This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:I2S 是否绝对需要 MCLK?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076492/tlv320aic3206-is-mclk-absolutely-needed-for-i2s

部件号:TLV320AIC3206

您好,我们使用的蓝牙接收器(CSR8675)不会输出 MCLK。 从应用手册中,内部 ADC 和 DAC 时钟也可以从 BCLK 和 WCLK 中派生。 设备操作是否绝对需要 MCLK? 如果是,TI 是否有一个小部件(尺寸)可以从 BCLK 或 WCLK 线路生成 MCLK?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不能,您也可以使用 BCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回答。 如果未使用 MCLK,应将其保持浮动,拉至 AVCC 或接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到地面。