This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076725/tas5805m-tas5805m

部件号:TAS5805M

您好,

我有 TAS5805M 评估板,它连接到 PurePath 应用程序。 我可以手动设置 EQ 滤波器,这是正常的。

我的问题是,我可以将四倍系数导入为文本文件还是以其他方式导入? 例如 REW。

一种方法是根据 REM 派生的参数手动设置参数,尽管这并不太明智。

伏拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗拉德

       很抱歉,您无法以这种方式设置均衡器。  

       除了手动设置均衡器外,您还可以使用 I2C 功能直接记下寄存器值。 但通过这种方式,您无法在 PPC3应用程序中检查 EQ 结果。 因此,手动设置均衡器是唯一可以使用的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的猜测,尽管我希望有类似 miniDSP 的东西,因为该应用实际上正在使用 MATLAB。 谢谢!