This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:均衡器设置

Guru**** 2386680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076519/tas5805m-eq-setup

部件号:TAS5805M

大家好,

我无法设置我的 EQ,我不明白为什么。 我正在使用定制 PCB (没有评估板),并将 seeduino Xiao 用作 I2C 控制器。

当我将系数上传到 DSP 时,它会失去 PLL,或者发出一些调制的白噪声,或者根本没有声音。

我知道我的 I2C 通信可以正常工作,并且我可以  在0xAA 页上按顺序写入和读取4字节数据的5个组,我的转换为5.27似乎可以正常工作(例如 :0.0010533183813095093 = B100010100000111110),我的启动序列遵循数据表: 我首先重置模块,然后设置 SAP_CTRL1,再次设置 device_CTRL_1,ANA CTRL 和 PHASE 控制,我 等待 I2S 时钟,然后 DSP 重置和 Hi-Z,然后 DSP 进入正常操作,仍然是 Hi-Z,取消静音(设备 ctrl2 reg)。 在我将 BQ_WR_CTRL1的 LSB 设置为1后,我上传了我的双四核(在两个信道的第一个波段上,0xAA 书中连续写入的所有5个系数),我将 Hi-Z 更改为播放模式,调整音量,就这样。 我要么有噪音,要么什么都没有。

我还使用 PPC3来确保系数清洁。

我做了什么错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了,1.31,5.27和9.23值是2的补充。