This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL974:温度与 IB 特性图

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TL974, OPA1654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076438/tl974-temp-vs-ib-characteristic-graph

部件号:TL974
《线程》中讨论的其他部件: OPA1654

您好,  

 TL974是否有任何温度与 IB 特性图,如下所示:

(OPA1654图23)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mukuno-San,

    OPA1654是 CMOS,因此输入电流与泄漏电流相同。 这很简单。 该示例图表似乎基于三个点:-40C,25C 和85C。 因为 Y 轴是线性的,所以唯一有意义的点是85C。   

    TL974为双极,因此输入电流不是基于泄漏。 它随电源电流和双极测试而变化。 TL974电源电流因 VCC 而异。 预期输入偏置电流会反映出该变异性。  但是没有 ICC 与 VCC 图表。 对于 IQ 与 VCC 而言,带宽或更好的转换率与 VCC 是一个很好的线索。 预期输入偏差在5V 和15V 电源之间加倍。

    没有图表,但电气表显示的最大值为5V