This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:ADC 输入通道之间的同步

Guru**** 2926840 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081128/tlv320adc6140-synchronization-between-adc-input-channels

部件号:TLV320ADC6140

您好,

在我们的项目中,我们连接了2个 TLV320adc6140 (TDM,菊花链),以获得8个输入通道(模拟)。

CPU 是主 CPU (提供 FSYNC/BCLK 并在同一 RX 系列中获取所有样本)

——我在数据表中找不到每个 ADC 输入样本之间的关联时间是多少?

所有通道都是同时采样 的??? 两者之间的差距是多少? picoSEC / nanoSEC???

——是否涉及任何软件注册并可以批准? 或者这是纯粹的硬件。

此致,

莫兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果有人能指导我找到相关的设计文档 或知道答案,我将不胜感激。

    巴西,

    莫兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,莫兰。

    对延误表示歉意。 由于您使用 CPU 作为主控制器,因此所有通道将根据 FSYNC 同时采样。 这是纯粹的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    谢谢。

    您是否熟悉数据表/应用手册,在这里我可以获得更多有关 FSYNC 采样的信息 。

    巴西,

    莫兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有关于 TDM 采样的独立文档,但下图应该让您更好地了解 FSync (图中的 FS)与采样时间的关系。 简而言之,由于所有输入通道都置于单一的 FS 期内,FS 期和采样期等效。 唯一的限制是位时钟必须足够快,以支持所需信道数量的示例单词长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部检查了使用多个设备同时采样的情况。

    这是设备内部自动执行的操作。 当多个设备连接到链时,可能存在一个 PLL 时钟周期的差异,对于所有应用程序来说,这种差异将是可以忽略不计的(20kHz 的偏差<0.02)。

    请告诉我一些有关您的产品/项目的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    硬件:

    您可以从下面的设计原理图中找到相关的捕获。

    请忽略所有选项和 DAC,将其视为以黄色标记-->路由  

    NXP CPU 是  以菊花链方式连接的两个 tlv320adc6140的主 CPU。

    目前我正在处理2个提供相同配置的 EVB。

    软件:

    在使用 pyAudio 的 Linux (ALSA 库)下,我们将并行捕获所有8个通道(24位/48K)

    ——请告诉我是否需要注册地图,或其他信息。

    巴西,

    莫兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在很短的时间内作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 U2上的 MIC5至 Mic 8输入未命名为 net。因此它们未连接到 J3。

    将 MCLK 输入到 UI 的目的是什么?您可以将 ADC 设置为从属设备,并将 BCLK 和 FSYNC 设置为输入。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa383

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我错误地上传了一个不带 net 名称的旧版本。 感谢您的注意。

    2)据我了解,有多个连接多个 TLV320ADC6140的选项,因此我们在音频卡上实施了所有选项。

    我们的默认配置:两个 ADC 都是从节点,BCLK 和 FSYNC 作为输入(来自 IMX8M CPU)。 Daisy 链是输出插槽的选择。

    关于 MCLK:如果我们希望 ADC 成为主控制器,“GPIO1配置为主时钟输入(MCLK)”。

     

    请告知  是否所有8个通道的同时采样会受到设置(主/从/菊花链/MCLK)的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议尝试 Daisy 链. Slave 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “从模式”??? 谁是奴隶?

    目前,在我的设置中,CPU 是主 CPU,ADC 是从属 CPU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 ADC 是从属设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,关于我的问题,

    在 FSYNC 之后,所有通道(输入)都是每个设备(ADC)内的同步采样。

    它纯粹是硬件, 不依赖于任何设置/注册。

     

    正确吗?

    感谢您的支持

    莫兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它是纯硬件