This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:音频论坛

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081076/tlv320adc6140-audio-forum

部件号:TLV320ADC6140

我们正在使用2台   TLV320ADC6140设备来同时采样8个麦克风  

在该图纸上,其书面内容如下:

能够同步多个设备以满足设备间的同步采样要求

有人能帮我解决这个问题,我需要做些什么来 同时采样 2台设备的所有8路模拟输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa383

    请参阅文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有这份文件,但没有找到允许我们同时采样2个设备的所有输入的确切内容——这也不是关于控制或获取 tdm /I2S 上的数据。我们不得不同时对输入进行采样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究这一点。 应在短时间内作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Moshe,

    桑贾因延误而道歉,但已被免职。 采样由帧同步时钟(FSync)控制。 只要两台设备共享相同的时钟,它们就会同时采样。 其中一个设备需要以菊花链模式配置,以便设备共享同一总线。 本文档将帮助您完成此操作: www.ti.com/.../sbaa383b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    该信息是否存在于任何文档中?

    不同组件上的2个样本连接在一起的最差时间差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    该信息是否存在于任何文档中?

    连接到增殖器的不同组件的2个样本之间的最差时间差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他是在设备内部自动完成的操作。 当多个设备连接到链时,可能存在一个 PLL 时钟周期的差异,对于所有应用程序来说,这种差异将是可以忽略不计的(20kHz 的偏差<0.02)。