This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PDM 路由

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081340/pcmd3140-pdm-routing

部件号:PCMD3140

您好,

我们希望使用 PCMD3140与4个麦克风连接。

在我们的应用中,我们的麦克风将被分成两对,PDM 时钟需要运行到系统的背面和正面。

前后麦克风的间隔约为50厘米。 在布局中使用两个大桩模块运行时钟是否正常?

如果这是一个问题,您是否有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送您的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有一个示意图。

    请告诉我您需要哪些信息来回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 您是否对信号完整性有任何疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我对你有一个很好的答案。 如果连接到麦克风的 PDM 时钟线是某种类型的扭曲电缆,则应存在该电缆的分布电容

    出现在针脚 上.. 有些电缆每英尺产生50 pF。 对于50cm 电缆或2英尺电缆,这可能意味着100 p 负载。

    PDM 时钟在20 p 电容负载下以18 ns 驱动2.4ma。 对于大得多的电容负载,您可能需要在时钟上放置缓冲器,以驱动更高的输出

    电流...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不是在使用扭曲的电缆。 我们可能会同时使用 PDMCLK_GPO1和 GPIO1作为单个缓冲时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    桑贾因在周三之前已不在办公室,因此可能会推迟回复。 我的建议是为每个目的地运行单独的时钟缓冲区。  

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用缓冲区,如74LVC1G126GV。