This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:选定项与预期增益不匹配。

Guru**** 2543990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081410/drv595-selected-doesn-t-match-with-expected-gain

部件号:DRV595

您好,

我正在对我们的新硬件进行 alpha 测试,并意识到所选增益与我们的预期增益完全不匹配。 但是,数据表实际上根本不知道如何根据输入值计算输出值,因此我希望它应该只是“G = 10 * log (Pout/Pin)”,其中  G 为20dB (Pout 为输出,Pin 为输入功率)。 数据表告诉您是否在主模式下选择20dB 增益,您的差动输入电阻将为60kOhm (第10页:表1)。 增益和主/从,我假设是差分部分)。 因此,新的方程式是“G = 10 * log (Pout * Rin / dUin²)”(Rin -->差分输入电阻,dUin -->差分输入电压)。

现在,我将输入引脚固定到2.5V,并将输入输入输入输入设置为2.6V。 之后,我可以测量0.583A 的输出电流和1.049V 的差分输出电压。 当我将这些值放在上面的方程式中时,我获得了65.65db 的增益。  

我是否做出了错误的假设?

此致,

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点,我现在测量了差分输入电流,输入电压,输出电流和输出电压。 输入电流的结果为1,8µA,其他值没有变化。 如果我再次计算增益,我获得的 结果几乎相同,为65.312 db。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯,你

      请使用电压来进行计算,而不是使用电。 输入功率并非全部来自输入引脚,但也将来自电源并在设备内部传输,因此您无法获取特定数据。 使用 G = 20 *日志(Vout / Vin)将更易于计算。 在两侧使用差压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,现在我明白了。 因此,该单位是 dBV,而不是 db。 非常感谢。