This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:过电流行为

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082048/tas5421-q1-overcurrent-behavior

部件号:TAS5421-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

我在 TAS5421放大器中设计用于驱动一个 DCR 刚刚超过3欧姆的特殊绕线圈。  放大器的输入由完全对称的 DSP PWM 输出提供。  DSP 和电流放大器之间有多极滤波器,可提供更多正弦输入。  增益设置为20dB。 我看到的是,IC 在信号启动时通常会断言故障针脚。  根据 I2C 记录过电流故障。  有时,它可以毫无问题地运行。  输出上的高频电流探头显示,检测到的最大电流小于500mA,但距离3.5A 阈值不远。  您可以提供的任何指导都很有用,但有两个特定问题:

1.通过1Vrms 推荐的最大值输入会产生什么结果?  输入稍大会导致故障检测电路错误触发吗?

2.数据表提到故障检测的“诊断周期”。  这一周期的触发因素是什么? 故障清除前多久?  如果我能完全消除失败,那是首选,但如果我知道如何处理失败,那将是令人满意的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我首先回答你的问题,然后对第一段发表评论。

    1. 最大输入电压是由于电源的限制。  输入电路上的净空空间仅超过1V 有效值最大值  知道这一点后,如果输入阶段驱动过度,可能会损坏输入阶段。  这不应触发过电流故障事件。
    2. 当发生故障时,输出级被置于 Hi-z 模式,故障在 I2C 故障寄存器中显示。  然后运行负载诊断程序测试负载。  如果存在负载故障,则会启动860ms 计时器。  在超时后,另一个负载诊断程序将运行。  如果故障仍然存在,则该过程将再次启动。  与此相反,如果负载诊断未发现负载故障,则输出阶段将恢复到播放模式。

    50Hz 时线圈的阻抗是多少?  这将是放大器看到的负载。  3欧姆略低于我们的最小负荷。  如果信号较低,则不应出现问题。  接通故障特性可以从电感器的磁化电流加上电容器到接地。  要对此进行测试,您可以移除电容器并查看故障是否已消除。  解决方案可以是找到 Q 值较低的电感器,如金属合金类型,或降低输出 LC 滤波器中的电容器值。

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。  有趣的是,你提到电阻低于最小值3欧姆。  规格显示额定电阻为4欧姆,范围为2-16欧姆。  不管如何,有关输出过滤的良好呼吁。  我无法软启动驱动信号,但我可以增加输出阻抗,因为过滤并不重要。