https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082048/tas5421-q1-overcurrent-behavior
部件号:TAS5421-Q1“线程:测试”中讨论的其它部件
我在 TAS5421放大器中设计用于驱动一个 DCR 刚刚超过3欧姆的特殊绕线圈。 放大器的输入由完全对称的 DSP PWM 输出提供。 DSP 和电流放大器之间有多极滤波器,可提供更多正弦输入。 增益设置为20dB。 我看到的是,IC 在信号启动时通常会断言故障针脚。 根据 I2C 记录过电流故障。 有时,它可以毫无问题地运行。 输出上的高频电流探头显示,检测到的最大电流小于500mA,但距离3.5A 阈值不远。 您可以提供的任何指导都很有用,但有两个特定问题:
1.通过1Vrms 推荐的最大值输入会产生什么结果? 输入稍大会导致故障检测电路错误触发吗?
2.数据表提到故障检测的“诊断周期”。 这一周期的触发因素是什么? 故障清除前多久? 如果我能完全消除失败,那是首选,但如果我知道如何处理失败,那将是令人满意的。