This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:输出功率问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081900/tpa3118d2-output-wattage-question

部件号:TPA3118D2
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好

客户需要检查不同的设置,以便通过 TPA3118D2获得尽可能高的级别,同时还询问了评估流程,以及是否有任何标准化工具可以用于批准推荐的解决方案。
该工具或文件可能是测试程序和/或音频文件,我们可以在最终检查时尝试测量波形。
它将有助于了解 TI 如何测试/批准其放大器解决方案,从而使我们的程序处于相同的基准。
如果您有此类测试文件,我们是否可以对 Windows 10/Ubuntu 环境执行相同的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户是否拥有 AP 仪器(音频精确度)?  

    如果只检查增益设置,它们就可以使用示波器。 但 专业的音频性能测试,必须使用音频测试仪。

    此致,

    德里克