This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:同时使用 BTL 输入配置(左+右)和1SPW 模式

Guru**** 2810745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081686/tpa3138d2-using-btl-input-configuration-left-right-and-1spw-mode-at-the-same-time

部件号:TPA3138D2
“线程:PCM2704”中讨论的其它部件

各位专家,你好!

我们意识到,在 BD 模式下,欠压保护设置为7.5V。 由于我们的电路仅由 USB 端口供电,我们必须使用1SPW 模式(UVP = 3.4伏)。

 1SPW 模式的问题是,我们同时只有1个输入通道(左或右)。 我们的项目不需要立体声输出,但我们需要合并来自 PCM2704的左右声道。

 

在 TPA3138上,是否有方法同时使用 BTL 输入配置(左+右)和1SPW 模式?

如果没有,如果我们使用1SPW 模式,您会建议将左右两侧的信道合并为单个信道吗? (电阻器,运算放大器,音频变压器,IC 等)

谢谢你,

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卡

      设备中的 BD 和1SPW 模式表示不同的 PWM 切换模式,与左声道和右声道无关。

      关于 BTL,我们指的是使用1个3138驱动两个扬声器,左声道和右声道是分开的。 PBTL 将使用1个3138只驱动1个扬声器,并且只有一个输入信号通道。

      我们的设备无法 将左右两侧的信道合并为单个信道,您选择2704似乎没问题。 BTL 和1SPW 不会相互影响,您可以一起使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 如果我理解正确,则无法使用 BTL 仅驱动1个扬声器?

    将来 ,如果我们必须合并 L + R 音频频道,您有没有建议我们如何以更低的成本实现这一目标? 客户不在乎高音频质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卡

    [引用 userid="459554" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081686/tpa3138d2- use-btl-input-configuration-left-right-and -1spw-mod-at the -the-Time/4004691#4004691"]不能只使用 BTL/1扬声器吗?

      您可以,这意味着您只使用一个3138频道,而另一个频道则保持未连接状态。 通常,我们的客户会选择 PBTL,而不是使用 PBTL。

      

    [引用 userid="459554" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081686/tpa3138d2- use-btl-input-configuration-left-right-and-1spw-mode-the-the-lid-time /4004691#4004691]未来,如果 我们必须以更低的成本合并音频+声道,我们必须如何合并这些建议? [/引用]

      由于他们不在乎质量,如何使用简单放大器将两个输入信号相加? 如下图所示。