This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:I2S 接口

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081510/pcmd3140-i2s-interface

部件号:PCMD3140
“线程”中讨论的其它部件: TAS5722L

您好,有关此设备上 I2S 接口的几个问题。

TI 是否在生产线上推荐任何 PU/PD? SDOUT/SDI,BCLK,FSYNC / LRCLK?

 PCMD3140和 TAS5722L 是否可以共享相同的 I2S 总线? 相同的 I2C 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDOUT,BCLK,LRCLK 不需要上拉或下拉。 如果针脚是输出,则线路中可以插入22欧姆的串联电阻。 电阻器必须放置在靠近引脚的位置。

    我不熟悉 TAS 设备。 但是,I2C 是一种开路集电极协议,信号电平由 SDA 和 SCL 至 IOVDD 的拉电阻器决定。 这可以是1.8V 和3.3V。  必须小心操作,使两台设备的上拉电压都连接到1.8V 或3.3V。

    此外,PCMD3140的设备地址为0x9C。 这不应与 TAS 设备的地址冲突。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。 这就是我们所拥有的。

    您能否与我联系,了解它们是否可以在同一个界面上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 TAS 设备不是很熟悉。 它具有 与 PCMD3140不同的 i2c 地址选项,因此如果两个设备都在同一总线上,则不会发生冲突。

    TAS 似乎支持1.8V 数字 IO,因此我认为两种设备的 I2C 总线必须在1.8V 电压水平上运行