This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:5805 Linux 驱动完善

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2770, TAS2764, TAS2552, TAS5086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081715/tas5825m-5805-linux

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件:TAS2764TAS5805TAS6424TAS2770TAS2562TAS2552TAS5086

贵司论坛上下载的5805驱动经过修改后初步可用于linux 内核-5,但驱动

缺少很多功能,目前内核中已支持的TI TAS系列的芯片驱动如下:tas2552 tas2562 tas2764 tas2770 tas5086 tas571x tas5720 tas5805 tas6424

想知道哪一款跟5805m类似,相对照着完善一下5805的驱动 驱动器,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大江

    [引用 userid="501088" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081715/tas5825m-5805-linux"]目前内核中已支持的TI TAS系列的芯片驱动如下:tas2552 tas2562 tas2764 tas2770 tas5086 tas571x tas5720 tas5805 tas6424[/引用]

      您提到的这些设备都与 TAS5805不相同。  

      要使用5805中的功能,您需要通过 I2C 将正确的值写入正确的寄存器地址。 所有这些都可以从 PPC3软件和转储文件中获得。 选中“包括注释”将帮助您了解大多数代码的用途。