This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:PPC3中的基本采样率选择

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080994/tas5828m-base-sampling-rate-selection-in-ppc3

部件号:TAS5828M

各位专家:

我想知道 PPC3的基本采样率选择。 客户应按采样率转换选择基本采样率,如下图所示。 它可以在“96KHz”和“AS 输入”之间进行选择。 有什么区别? 它是否对每个都有任何限制?



此致,
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwara

       只有当您以 I2S 信号采样率不是96KHz 时,它们才会有所不同。

      要设置“96KHz”,我们的设备将尝试将所有输入的 I2S 信号采样率传输到96KHz,但只能成功传输多个关系。 不是多个关系可能导致无输出或输出错误。 要以这种方式使用,EQ,DRC,AGL 或任何其他功能都需要使用采样率来进行计算,它们将始终正常工作,因此您始终可以获得正确的输出。 我们推荐这家酒店。

      要设置为“输入”,我们的设备不会尝试传输采样率,将直接使用 I2S 信号。 但是,任何 函数都需要使用采样率来进行计算,都不会给出正确的结果。 只有在发送96KHz I2S 信号时,它们才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San,您好!

    以下评论是什么意思?
    “但只能成功转移多个关系。”

    这意味着输入采样率需要32k/44.1k/48K/88.2k/96k,对吗?

    此致,
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="36167" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080994/tas5828m-base-sample-rate selection-In -ppc3/4002860#4002860]]\n 您的以下评论是什么意思?
    “但只能成功转移多个关系。”

      我的意思是,当您设置为“96KHz”并使用32KHz,48kHz 或96KHz 作为采样率时,输出信号将始终正确计算,因为它们都将在设备内部正确传输到96KHz。 但是,如果您使用的是44.1kHz 或88.2KHz,设备仍可以工作,但这些采样率无法正确传输到96KHz,这一点很难避免。 EQ 结果更容易受到影响。