This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253:Linux 驱动程序

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081290/tlv320aic3253-linux-driver

部件号:TLV320AIC3253

您是否拥有用于 TI 编解码器的 Linux 驱动程序。 部件号列在螺纹标题中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    该位置的内核中有一些 Linux 驱动程序,但我不确定它们是否支持此特定设备。

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/sound/soc/codecs?h=v5.9.6

    让我与另一位同事联系,征求意见。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian,

    列出的是 TLV320AIC32x4系列。 我们需要  TLV320AIC32x3系列的产品。

    您认为我们可以修改 x4以匹配 x3吗?  请提出建议。

    谢谢,

    约瑟夫·A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    我已经检查过,没有适用于 x4系列的驱动程序。  您可以修改 x3驱动程序,但 TI 将无法提供大量支持。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的反馈。

    我刚刚注意到,几年前有人就此问题提出类似的请求。 我们将继续根据我们的需要修改当前驱动因素。

    此致,

    约瑟夫·A