请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA4311 您好,TI 支持团队
TI.com 提供的数据表不包含与寄存器设置相关的数据。
请分享相关材料。
谢谢。
此致,
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MJ,
增益 寄存器 通过串行控制端口进行编程,特别是输入引脚 CS,SDI 和 SCLK。 控制数据以32位字的形式在 SDI 引脚上提供,PGA4311的四个通道各提供8位。 有关串行接口协议 和计时要求的详细信息,请参阅 PGA4311数据表的“串行控制端口”部分。
四个通道中的每一个通道的增益由32位控制字中相应的8位代码[7:0]设置(参见下图2)。 从8位二进制转换为以 dB 为单位的增益的转换如下:
对于 N = 1至255:
增益(dB)= 31.5 -[0.5*(255-N)]
其中 N 是8位代码[7:0]的十进制等价项
有关更多信息,请参阅数据表的“增益设置”部分。