This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:高抖动

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081359/src4392-high-jitter

部件号:SRC4392

您好,  

我们在 SPDIF 或 AES 输出上的采样速率为192 kHz 时,遇到非常高的输出抖动。  芯片的输入时钟清洁。  我们需要寻找什么吗? 我们 将再次连接评估板并测量其输出抖动。

典型 SPDIF 流的抖动超出规格,某些设备在当前状态下无法锁定。  如果您在所有联系方式注释或其他 EE 注释中发现有关此问题的任何信息,请告知我们。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰克,我收到了你的电子邮件, 所以我很快就会回复你的电子邮件。

    此致,

    阿拉什