This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2是否有某种100 Hz 以下的剪切算法?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080685/tpa3116d2-does-tpa3116d2-have-some-sort-of-clipping-algorithm-under-100-hz

部件号:TPA3116D2

我遇到一些问题,在特殊负载条件下 TPA3116D2明显将增益降低到100 Hz 以下。
如果是,这些条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是测量错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您现在是否解决了该问题?

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个测量错误。 我还想知道 ,对于与 BT 5.0一起使用的 TPA3116 (单声道配置),是否有办法将增益提高到100 Hz 以下?