This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC14K:原理图审查,MICIN 接口和 DAGAIN 至20dB。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080562/tlv320aic14k-schematics-review-micin-interface-and-dagain-to-20db

部件号:TLV320AIC14K

你好...

我们正在其中一张音频处理卡中使用 TLV320AIC14KIDBTR。

TLV320AIC14KIDBTR 的输入 将是 MICIN 或1.5 Vrms 差分信号。

TLV320AIC14KIDBTR 的输出将通过模拟双刀双掷开关作为输入提供给 LM4902MM/NOPB 或 OPA1632DR。

LM4902MM/NOPB 的输出将连接到耳机(1.5 Vrms,150欧姆)。

OPA1632DR 的输出将连接到12 Vrms,600欧姆负载。

TLV320AIC14KIDBTR 将通过 FPGA 进行配置。

MICIN 接口是否可以直接连接到 TLV320AIC14KIDBTR 的 MICIN 引脚? 或者需要连接至 TLV320AIC14KIDBTR 的 INP1和 INM1针脚?

差分1.5 Vrms 信号连接到 TLV320AIC14KIDBTR 的 INP2和 INM2引脚。

我们计划将 TLV320AIC14KIDBTR 的 DAGAIN 配置为20 dB,同时将输出数据切换为 OPA1632DR。 没关系吗?

请您查看随附的原理图并提供反馈。

此致,

曼努纳斯·B