This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:需要对 PCM5242RHB 的驱动程序支持。

Guru**** 2648425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080286/pcm5242-need-driver-support-for-pcm5242rhb

部件号:PCM5242

大家好,团队

我们正在 将一个新型 DAC PCM5242RHB 与 imx8mm 集成到 Android 11代码库中。 请共享内核驱动程序和 I2C 信息。

重要提示: 共享 DAC 和 I2C 地址的驱动程序文件。

我们想知道编解码器和 DAC 的以下内容:

1.两者的音量控制。

2.设备树配置示例。

3.电源控制。

4.内核驱动程序和 I2C 地址。

5.混音器通道设置  

谢谢,

迪维什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyesh,我可以为您提供我 支持的 DAC 的一些信息。

    所有可用的驱动程序都在该链接中,如果您找不到所需的驱动程序,则需要修改其中一个可用的驱动程序。 我们不支持驱动程序。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773056/faq-linux-drivers-device-drivers-for-aic31xx-dac31xx-aic325x-aic320x-aic326x-aic321x

    我不确定您是否已准备好查看用户指南,您也可以参阅用户指南  

    文献编号:SLAU577A  

     请参阅第 8.6.3.7节(主音量控制) 和  第8.7.3节(数字音量控制) ,  其中基本数字音量控制的范围为24 dB 至-103 dB,静音可在第0页,第61号电阻器,第7号电阻器用于 L-ch,第62号配准器为 D (7:0)用于 R-ch.  表 27. Mono Mixer 系数 包含一些您可能认为有用的信息。

    我希望这些将帮助您走向未来。

    此致,

    阿拉什