This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4902:原理图回顾和输出电压要求为1.5 Vrms@150欧姆。

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080280/lm4902-schematics-review-and-o-p-voltage-requirement-is-1-5-vrms-150ohm

部件号:LM4902

你好...

我们正在音频处理卡中使用 TLV320AIC14KIDBTR 和 LM4902MM/NOPB。

TLV320AIC14KIDBTR 的输入 将为 MIC 或1.5 Vrms 差动。

TLV320AIC14KIDBTR 的输出将通过模拟双刀双掷开关作为输入提供给 LM4902MM/NOPB。

LM4902MM/NOPB 的输出将连接到耳机(1.5 Vrms,150欧姆)。

LM4902MM/NOPB 的输出是否可以直接连接到耳机(1.5 Vrms,150欧姆)?

请您查看随附的原理图并提供反馈。

此致,

曼努纳斯·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manjunath,

    示意图看起来正常。
    关于 LM4902输出驱动器,您可以参考数据表中的图34。 考虑到 VDD = 3.3V,1.5V 有效值可能过高。 我建议单独评估此设备,以更好地了解在如此高的阻抗负载下可以驱动多少电压,该设备不包括此类负载的任何规格。 遗憾的是,没有可用的评估模块,因此您需要使用分组讨论板或类似模块。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师