- 部件号:TLV320AIC3254
你(们)好
关于 此线程, 其输入信号电平公式如下:
Input_Level (输入电平)(以 dBFS 为单位)+ max_PGA < 目标电平+3.9 dB
我们想知道,当输入信号超过 公式时,AGC 是否存在任何已知问题和限制。
我们认为,如果输入信号很大并且超过公式,AGC 输出应该被剪切,但我们遇到的问题是,当输入信号很大时,AGC 输出将达到零级别。
您可以看到 ADC 输出的以下屏幕截图:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
关于 此线程, 其输入信号电平公式如下:
Input_Level (输入电平)(以 dBFS 为单位)+ max_PGA < 目标电平+3.9 dB
我们想知道,当输入信号超过 公式时,AGC 是否存在任何已知问题和限制。
我们认为,如果输入信号很大并且超过公式,AGC 输出应该被剪切,但我们遇到的问题是,当输入信号很大时,AGC 输出将达到零级别。
您可以看到 ADC 输出的以下屏幕截图:


嗨,pdjandi,
1.该公式是在使用低频正弦波时>>>>您是否知道在哪里可以找到此限制? 我们想知道对 AGC 是否还有其他限制?
2.我们的信号频率约为200Hz ~ 400Hz,这是一个低频信号。
3.以下屏幕截图是我们的输入信号,您能否帮助我们检查信号幅值是否超出 AGC 的规格?
4.我们已尝试将 AGC 信号退信时间调整为4秒,并监控第0页/寄存器74 D6和 D5。 关于我们的输入信号(您可以参考以下屏幕截图),脉冲宽度约为100mS,在本例中,我们阅读 了第0页/注册表74,D6和 D5始终返回1,这意味着信号功率低于噪声阈值, 但我们仍然遇到这个问题(AGC 输出达到零级)。
我们做了一些实验,你可以看到下图(典型电路配置),它使用了0.1uF 电容器,由于我们的麦克风规格,我们需要使用22uF 电容器。我们的实验结果如下所示。 你有什么建议吗?
TLV320AIC3254EVM-K + 0.1uF +我们的麦克风 >>> AGC 输出正常
TLV320AIC3254EVM-K + 22uF +我们的麦克风 >>> AGC 输出异常
定制板+0.1uF +我们的麦克风 >>>>> AGC 输出正常
定制 主板+ 22uF +我们的麦克风 >>> AGC 输出异常

巴西
特雷弗
您好,


5.使用的电容器将形成一个进入模拟输入的高通滤波器。 请参阅本文档第11.2.2节,它还会在输入高于0.5 V 有效值时给出建议。
嗨,Pdjandi,
当在 IN1_R 上用欧姆计测量时,我们得到了大约1M 欧姆,它与0.1uF 输入电容器相结合,因此形成了 C,R 高通滤波器(切断频率1.59Hz),
IN1_R 和高通滤波器计算的电阻是否都正确?
模拟麦克风推荐的输出电容器为2.2uF,我们如何为单端模拟麦克风选择 IN1_R 的输入电容器,
症状是当 IN1_R 输入电容器电压高于0.1uF 时,AGC 处理信号可能阻止持续的大声信号,
由于我们的应用需要捕获20~200Hz 的音频信号,因此我们尝试选择一个更大的电容器
巴西,
Ethan