This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:放大器过电流故障寄存器-无法重置。 ——没有声音

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078629/tas5825m-amplifier-over-current-fault-register---not-able-to-reset---no-sound

部件号:TAS5825M
“Thread: TestTAS5760L”中讨论的其它部件

您好,

我在我们的定制主板上使用 TAS5825M,我使用了第 (+) Linux/TAS5825M 页提供的 Linux 驱动程序:无声音输出-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛 ,其初始化顺序相同,  

我可以听到音频,但经过一段时间我无法听到音频,寄存器0x70显示值0x02, 这是一个过电流,我无法清除故障,也没有音频,我尝试了如下新的初始化序列  

{ 0x00,0x00 },
{ 0x7f,0x00 },
{ 0x00,0x00 },
{ 0x03,0x10 },
{ 0x03,0x02 },
{ 0x78,0x80 },

休眠(5)

{ 0x56,0x00 },
{ 0x28,0x50 },
{ 0x30,0x00 },
{ 0x33,0x03 },
{ 0x03,0x03 },
{ 0x78,0x80 },

仍然没有音频,并且仍然无法清除过流故障, 只要我将其置于播放模式,就会出现故障。

谢谢

特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里,

    能否在 PPC3 GUI 中生成 headerfile 并将其用于初始化序列? 此外,您还可以提供输出,BST 和 pvdd 电压的波形。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4213.tas5825m.cHI

    我用 PPC3生成了标题文件,并将其用作初始化序列,但仍发现过电流故障问题相同,因为我无法通过寄存器0x78或0x01清除过流,所以我看不到 NY BST 波形, 当寄存器0x03设置为深度睡眠或高兹时,故障寄存器为0x00,但一旦我设置为播放模式,故障寄存器就会变为0x02,因为左通道过电流故障,我不确定是否可能损坏芯片, 只是想了解更多信息,启动电源顺序会导致当前问题,除了驱动程序初始化之外 ,我还尝试在 Linux 启动后从 I2cset 初始化寄存器,但情况依然如此。

    Attache 是我使用的驱动程序文件,也是 PPC3提供的 base.h 文件

    我的开机顺序

    我在 u-boot 中执行 PDN 高,然后在 Linux 内核中,我有一个 DSP,它向 TAS5825M 提供输入,一旦 Linux 加载,我就使用 modprobe 将附加的驱动程序作为模块加载。请告诉我加载过程中是否有任何问题

    谢谢

    Terrye2e.ti.com/.../tas5825m.he2e.ti.com/.../0003.base.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,路易斯,

    我用 PPC3生成了标题文件,并将其用作初始化序列,但仍发现过电流故障问题相同,因为我无法通过寄存器0x78或0x01清除过流,所以我看不到 NY BST 波形, 当寄存器0x03设置为深度睡眠或高兹时,故障寄存器为0x00,但一旦我设置为播放模式,故障寄存器就会变为0x02,因为左通道过电流故障,我不确定是否可能损坏芯片, 只是想了解更多信息,启动电源顺序会导致当前问题,除了驱动程序初始化之外 ,我还尝试在 Linux 启动后从 I2cset 初始化寄存器,但情况依然如此。

    Attache 是我使用的驱动程序文件,也是 PPC3提供的 base.h 文件

    我的开机顺序

    我在 u-boot 中执行 PDN 高,然后在 Linux 内核中,我有一个 DSP,它向 TAS5825M 提供输入,一旦 Linux 加载,我就使用 modprobe 将附加的驱动程序作为模块加载。请告诉我加载过程中是否有任何问题

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里,


    您能否为您的定制主板提供示意图?

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    硬件团队无法共享原理图, 硬件工程师 共享 了以下详细信息。

    我们正在关注立体声 BTL 系统应用,数据表第87页中的图8-1。 您可以指定我们的 PVDD 测量值约为13.5V。

    我又看到了一种行为,一个故障板,在一个电源循环中,没有设置过电流故障,我能够播放音频,我比较了寄存器的差异,我发现了一个寄存器 0x5E, 这是一个只读寄存器 PVDD_ADC。在工作状态,非工作 状态和非工作状态之间有所不同,

    工作条件寄存器值为0x6B (寄存器计算为12.69v)。此板上的 PVDD 电压为12.89v,在非工作板上,该值为0x6C (寄存器计算为12.814v)。  PVDD 为12.97V。这是否意味着什么?

    另一点是,当工作板通电时,有一个带音频的视频文件,在电源循环后,我会出现过电流故障。

    如果需要更多信息,请告诉我。

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    我从工作板上获得了英国夏令时。

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里

      您知道他们使用的 LC 滤波器值是多少吗? 电感器的部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    随函附上原理图的电流电感器部分。

    我们的 PVDD 在大约12.9V 的范围内测得时为12V。

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里

      您的原理图似乎没有什么大问题。 我们必须尝试卸下其它设备并检查导致问题的部件。

       1.卸载货物

       2.同时拆下 CR10和 CR12

       3.将电感器更改为更大的饱和电流

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    感谢您的更新,我们将尝试推荐的更新,并与您联系。

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通过删除 CR,R271和272,我没有获得过电流,感谢您的支持。

    谢谢

    特里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    卸下  CR,R271和272后,我有一个电路板 在工作,当我绑定下一个电路板时,我遇到了相同的过电流故障。

    但我可以通过以下方式恢复:

    1.启动后,驱动程序“rmmod”,  

    2.通过将寄存器0x01设置为0x11来重置安培。

    3.然后按以下 顺序初始化放大器  

    i2cset -f -y 2 0x4c 0x00 0x00
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x7f 0x00
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x30 0x00
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x54 0x0a
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x60 0x02
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x62 0x09
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x4c 0x75
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x03 0x03
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x00 0x00
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x7f 0x00
    i2cset -f -y 2 0x4c 0x78 0x80

    有什么想法,为什么不同的主板有不同的行为? 根据我们的设计 ,DSP 输出到放大器,  当放大器初始化期间的输入中有数据时,过电流故障会发生吗?

    启动顺序是否会导致过电流故障?

    AMP 中的任何一个 GPIO 是否可以配置为输入并用作 AMP 的静音? 我尝试设置寄存器0x64,但我看不到放大器静音。

    请提供建议。

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里,

    因此,为了澄清您在不同的电路板上做了相同的修改,您在不同的电路板上移除 了 CR,R271和272,但您仍然看到相同的电流故障? 启动时,您在工作设备和非工作设备上看到的输出和 BST 波形是否相同?

    GPIO 具有静音标志,但要实际将设备静音,您需要向寄存器写入数据

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    是的,你是对的,我们通过删除 CR 和 R271和272再修改了一个电路板,我们遇到过电流过电流故障。 我做了更多的电源循环测试。

    我发现在加电时随机遇到过电流故障(左声道过电流故障及其始终左声道)。 我在所有我试过的板上都看到了这一错误(到目前为止,我试过两个草本)。

    每次我遇到过流故障时,我都无法捕获 BST。但在所有电路板工作时,BST 机器人的波形和输出都相同。

    1.关于 GPIO 静音,我正在尝试将 GPIO2设置 为静音控制,我将该引脚配置为输入并将其设置为 MUTE_SEL

    0x60 0x00

    0x64 0x03

    当我从处理器切换 GPIO 线路时,我仍然无法将放大器静音。

    2.关于您之前的建议 “将电感器更改为更大的饱和电流”。  

        我们还没有尝试过这种方法,因为我们使用的电感器值与 EVAL 板相同,我们还尝试更换 EVAL 板电感器以匹配我们的,我们没有发现 EVAL 板有任何故障。   

         ——改变 我们板上的电感器值是一个正确的实验吗 ?  您对此有什么建议或建议吗?

    3.除了电感器的建议 之外,我们还应该检查其他方面吗?  因为它总是左边的通道,所以可能会有任何与电路板布局相关的问题。

    4. TI 是否为音频输出波形建议了波形宽度? 音频输出是否有最小宽度? 我们使用的是小型扬声器,标称电阻为1.5W,最大电阻为1.8W,阻抗为8欧姆

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    是的,你是对的,我们通过删除 CR 和 R271和272再修改了一个电路板,我们遇到过电流过电流故障。 我做了更多的电源循环测试。

    我发现在加电时随机遇到过电流故障(左声道过电流故障及其始终左声道)。 我在所有我试过的板上都看到了这一错误(到目前为止,我试过两个草本)。

    每次我遇到过流故障时,我都无法捕获 BST。但在所有电路板工作时,BST 机器人的波形和输出都相同。

    1.关于 GPIO 静音,我正在尝试将 GPIO2设置 为静音控制,我将该引脚配置为输入并将其设置为 MUTE_SEL

    0x60 0x00

    0x64 0x03

    当我从处理器切换 GPIO 线路时,我仍然无法将放大器静音。

    2.关于您之前的建议 “将电感器更改为更大的饱和电流”。  

        我们还没有尝试过这种方法,因为我们使用的电感器值与 EVAL 板相同,我们还尝试更换 EVAL 板电感器以匹配我们的,我们没有发现 EVAL 板有任何故障。   

         ——改变 我们板上的电感器值是一个正确的实验吗 ?  您对此有什么建议或建议吗?

    3.除了电感器的建议 之外,我们还应该检查其他方面吗?  因为它总是左边的通道,所以可能会有任何与电路板布局相关的问题。

    4. TI 是否为音频输出波形建议了波形宽度? 音频输出是否有最小宽度? 我们使用的是小型扬声器,标称电阻为1.5W,最大电阻为1.8W,阻抗为8欧姆

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里,

    在设备运行期间,I2S 信号是否有任何中断? 它是在任何时候停止还是停止? 此外,您在所有输出调制方案中都看到这种情况吗?

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    在启动过程中,I2S 信号不会中断,  

    根据我们的设计,我们有一个 DSP 连接到放大器。

    下面是我的启动过程

    步骤1:启动

    第2步:在车尾箱装载器和 PDN 设置为高

    步骤-3: 内核 DSP 已初始化,这将包含 LRCLK 和 SCLK。

    步骤4:将放大器驱动器加载为模块。

    完成启动后,请阅读寄存器,我看到过流故障。

    在播放音频之前,DSP 不会提供 I2S 数据。 (我已探查并确认)。

    输出调制方案? 含义? 与 PPC3的配置不同?

    在我昨天的答复中,我询问了主板布局中的轨迹宽度,这是否会导致故障,我们的硬件工程师检查并说右通道和左通道的宽度不同,这是否可能导致问题?

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里,

    通过输出调制,可以参考设备调制,如 BD,混合,1spw 调制。

    如果通道的轨迹宽度无法处理输出电流,则存在风险。 在您的主板设计中,左声道输出轨迹是否要小得多,还是只是不同?

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    我将尝试使用不同的调制,

    硬件工程师检查了主板布局,发现与不同的项目主板相比,迹线较薄,当前 左侧通道比右侧通道要薄,我们尚未尝试切割轨迹并使用测试导线连接以确认结果。

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    我们尝试将外部电线连接到左通道,板上有模块,但我没有收到左通道过电流故障。

    1.痕量厚度是否重要? 这会导致过流故障吗?

    2.我已经尝试了您提议的“将电感器更改为更大的饱和电流”更改,这是否会对 过电流故障产生任何影响。 ?

    请提供建议。

    谢谢

    特里

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里

      电感器的饱和电流确实很小,如果工作电流超过饱和值,电感将迅速下降并导致 OC。 当电感器的温度升高时,饱和电流可能会变得更小。 您能告诉我们您的电感器的部件号吗? 另外,请尝试更换较大的饱和电流电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议,我们将尝试更换感应器。  

    您还能提供有关我的轨迹宽度问题的信息吗? 会导致过电流故障。

    谢谢

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我想详细介绍一下我们的应用,我们正在使用这款 TAS5825M 放大器和一个小型扬声器,这种扬声器的典型功率为1.5W,最大功率为1.8W 这不是一个声音很大的扬声器应用程序。 在评估此 TAS5825M 时,我使用感应 器 Wurth 744064100测试了微型扬声器,我的输入电压为12V 输入,我测量了不超过400mA 的整个电路。

    在我过去的设计中,我使用了 TAS5760L,它具有类似的低饱和度电感器和微型扬声器,但它使用了30毫秒的音频输出轨迹,这种轨迹工作正常,没有任何问题。 这次我发现这次我没有指定音频输出使用平面或厚轨迹宽度,所以左通道轨迹在内部图层中使用了5毫秒,其余和右通道都使用了15毫秒。

    在这种情况下,我们要确认一件事,即过电流可以由音频输出跟踪触发。 您认为这种音频输出波形薄是否可能是导致过电流故障的原因? 希望这能更好地向您解释我们的情况。 请给出建议。

    谢谢您,期待您的回复!!

    吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉尔伯特

      考虑到输出功率很小,不能说输出轨迹是主要问题。

      通过电子邮件将原理图和 PCB 发送给我们是否方便? 我们希望先检查它。 shadow-he@ti.com 和 luisvf@ti.com

      换电感器还是值得一试,测试是否也很方便?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    感谢你的回复。

    因为我们需要获得批准才能发送原理图和电路板文件,所以我稍后会告诉您有关这方面的反馈。

    事实上,我的评估用 我们小巧的扬声器替换了评估板电感器 Wurth 744064100,它们运行正常,没有任何问题。

    由于占地面积大,因此立即找到合适的设备也很不方便,因此我将了解我们可以做些什么。

    从这些测试中,我们希望缩小可能的原因,这就是为什么我们希望看到轨迹宽度是否是从我们以前的所有测试中消除其他项目的可能原因。

    谢谢,

    吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉尔伯特

      我们现在无法确定。 我们认为您的 PCB 可能存在其他问题,因此我们需要检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    到目前为止,我们已经对4个 PCB 进行了测试,2个完全正常,从一开始就没有问题。

    另外两个 PCB 出现过电流故障的时间大约为20%,我们使用电源与和 POE 开关进行了测试。

    顺便说一句,我们以前在这个线程中附加了原理图。 我们仍在获得批准,以便将其余部分交给我们。

    我还在尝试更高饱和电流感器,但似乎还不幸运。

    同时,您能否告诉我们 PCB 应注意和注意哪些事项? 我们应该检查什么?

    谢谢,

    吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我的电感器测试的一些信息更新,我尝试了几种不同的饱和电流电感器,从4.5A 到9A,其值主要为4.7uH 和6.8uH,但仍然不幸运的是,过电流故障仍然间歇发生。  

    此致,

    吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉尔伯特

      由于2台 PC 工作正常,2台 PC 有时出现故障,我们可以检查 PCB 上是否有任何弱点或任何弱设备。

      对于印刷电路板,有些设备有金属底板,如一些电解电容器,散热器等。如果有任何电线或通过这些设备下的电线,则只有焊接面罩可以进行隔离,这种隔离是不可信任的。 或者是否有任何网络彼此距离太近但没有直接连接。 或者,有些设备放置在错误的网络上。

      对于设备,请检查是否有任何损坏部件,包括输出线和扬声器本身。 最好取出所有不必要的部件,如 CR10/12,R271/272。 只有左侧 LC 足够了。  

      对于之前的 OC 问题,几乎所有结果都 有这两点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    感谢你们的建议和耐心!

    请参阅之前的建议,我们在最近的所有测试中删除了这些电阻器和 TVSS,您认为我们只剩下 LC 组件是正确的。

    让我检查一下布局,看看是否有任何与您上次的评论有关的可疑之处。

    再次感谢!

    吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilbert,

    请在您自己审核后告知我们您是否需要有关您的布局的其他反馈。

    此致,

    路易斯