请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5720A-Q1 您好,Team,
对于音频放大器部件号 TAS5720A-Q1,请帮助提供以下查询的解决方案。
1)软剪可用于什么用途? 我们是否可以通过任何方法禁用它,请提出建议。
2)软剪如何影响放大器输出功率? 请说明。
3)如数据表所示,在 PVDD = 24V 时,建议的引脚 SPK_GIN[1:0]增益设置为10,VPK 可实现电压摆动为25.15V。
在给定的设置下,我们是否可以使用 pin spk_gain [1:0] gain 设置为00,01和11? 在增益设置00,01和11中可以实现的电压摆动是什么?
4)在硬件控制模式下是否有任何音量控制配置? 请提出建议。
5) PVDD = 24V 时 GVDD 的值可能是多少?
我们能否获得= PVDD (即24V)的输出电压? 电阻器的连接是什么。
6) PVDD = 24V 时 DC 检测阈值的值是多少? 数据表显示高达18V 的值。
目的:基本上我们的目标是在硬件控制模式下驱动音频放大器8欧姆扬声器,输入电压为 PVDD = 24V 时,其功率范围为10W 至25W。
谢谢你,
卡萨尔