This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:无法在384孔中工作

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082098/tlv320adc3120-unable-to-work-for-384khz

部件号:TLV320ADC3120
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们使用 从模式,与 SA9302芯片组合作,384K 和352K 输入采样率存在问题。
我们将输入信号设置为1K 正弦波和3K 正弦波,
只需在 以下注册表中填写:
R02 =81
R73 = c0
R74 = c0
R75 = e0
然后我们得到了像图片展示一样的以下记录:

ADC3120 192K 采样率的电路工作正常,也适用于以下情况:
SA9302信号可与 AK5572 384K 采样率进行共聚,工作正常。
考虑到上述情况,您能否帮助我们检查我们还需要设置哪一个注册表才能设置384K 采样率?
我们使用的 SA9302信号格式应该是 IIS 格式。

我们执行了以下设置:

R0x07=0x30 ,R0x13=0x02,R0x14=0x48,R0x15=0x74,R0x16=0x10;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    珍妮,您好!

    我们建议使用 PPC3为设备配置正确的寄存器设置,您是否可以访问? 如果没有,我们可以将其授予您。

    www.ti.com/.../PUREPATHCONSOLE

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢布莱恩

    我们将对此进行测试。