This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL974:CMRR 与频率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TL974

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082559/tl974-cmrr-vs-frequency

部件号:TL974

你(们)好

 您是否有针对 CMRR 与频率的灌浆?

设备:TL974

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk-San,

    我没有 CMRR 与频率的图形。 根据数据表和其他图表,我预计 CMRR 将比图13高出约5dB。

    这是一个受过教育的猜测。 85dB 至27dB