This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PVDD 波纹规格

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082463/tas5805m-pvdd-ripples-spec

部件号:TAS5805M
“线程”中讨论的其它部件:TAS5805测试

大家好,我们正在设计电源,用于为 TAS5805生产 PVDD 导轨。 我们正在 设置24V 的额定电压,但我们需要有关我们应该为哪种波纹规格设计的指导? 显然,越低越好,但为了避免明显的音频降级(10%,5%,1%),我们应该保持在以下哪个级别? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      PCB 上的波纹电压将受到电容和您使用的电容器类型,输出功率以及 PCB 布局的极大影响。 我们无法提供特定数据。 我们建议您在第一版印刷电路板上留出一些空间,在第一版印刷电路板上放置一个更大的电容器。 您可以根据王座测试结果决定您可以节省多少电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不能真正回答我的问题。 我们将研究如何保持给定的波纹规格,但该 IC 的波纹要求是什么。 纹波不会 对 THD+N 参数造成太大影响? 您是否在多种 PVDD 波纹下测量了 THD+N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      我们没有纹波和最终的 THD 之间的关系。 波纹的频率成分也很重要,因为波纹电压不同,在不同的工作条件和印刷电路板布局下,结果也不同。