This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:关于 PBTL 模式下的 TPA6404-Q1输出

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6404-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082525/tpa6404-q1-about-tpa6404-q1-output-at-pbtl-mode

部件号:TPA6404-Q1

您好,

我的客户在 PBTL 模式下询问 TPA6404-Q1

 

在这种模式下,在以下条件下,它能输出60W 功率吗?

条件:

直流电源(PVDD)12V

扬声器:加载1Ω(单声道)0.8Ω 最小

输出:最大60W (单声道)

 

此致,

TA_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,陶

      使用1Ω Ω 电阻器,您可以获得60W 输出,但它已经达到了此 PVDD 电压的限制,THD 不能与60W 输出良好。 使用0.8Ω Ω 电阻器,它将在达到60W 输出之前先进行剪切。