This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:在 Dolby Atmos 上使用 TAS5717

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082271/tas5717-using-tas5717-on-dolby-atmos

部件号:TAS5717

大家好,团队

在杜比 Atmos 2.1级后通道输出中使用 TAS5717有哪些限制?

主10W*1用于低音炮,9W*2用于主10W*1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

      您是指5717的功率限制吗? 在 BTL 中提供2*10W,在 PBTL 中提供20W,应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我的客户还需要了解什么? 如果他们想要使用  TAS5717进行杜比 Atmos 2.1级后通道输出?

    请问  BTL 和 PBTL 是什么?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

      BTL 使用一个5717驱动两个扬声器,PBTL 仅驱动一个扬声器。 它们都在数据表中。 只要我们的客户遵循数据表,就不会出现特殊问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    明白了,谢谢。

    杰森