This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760XXEVM:PPC1软件的下载页面

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082113/tas5760xxevm-download-page-of-the-ppc1-software

部件号:TAS5760XXEVM
“线程”中讨论的其它部件: SUREPATHCONSOLE

大家好,团队,

请告诉我“PurePath Console 1”下载页面吗?

我想使用 TAS5760xxEVM。

此致,

山田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好肯尼亚

      请登录 TI.com,找到我的安全资源

      在 PUREPATHCONSOLE 内部,您会发现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    感谢你的回复。

    我可以找到下载页面。

    注意到,谢谢!