This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:MCLK 引脚(未使用的)是否可以接地?

Guru**** 2503505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083032/tlv320adc3101-can-the-mclk-pin-which-is-unused-be-grounded

部件号:TLV320ADC3101

如果我们不使用 TLV320ADC3101的 MCLK 针脚(MCLK 信号通过 PLL 从 BCLK 生成),针脚是否可以连接到数字接地? 另一种方法是让它保持浮动状态。

由于 PCB 布线原因,最好将其接地。

此致,维塞林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维塞林

    由于设备使用多路复用器来确定用于 PLL 生成的时钟源,因此 MCLK 接地不会出现问题。 但是,如果你遇到任何问题,我会尽量让它保持不变。