请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6424E-Q1 “线程”中讨论的其它部件:TAS6424E
嗨,MPA 巴士,
这是小岛。 感谢您的持续支持。
我想问您 TAS6424E,TAS6424M 或 TAS6422在进入待机模式(待机引脚高→低)或从待机模式恢复(待机引脚低→高)后是否记住寄存器设置 ?
我认为 DS 上没有提到这一话题。
我认为这应该是肯定的。 这些设备可以记住在这些情况下的寄存器设置,因为待机模式在低功耗下仍处于活动状态。
这种理解是否正确?
此外,如果这些设备在本主题上的激活有差异,您可以告诉我吗?
最佳
小岛