This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:不稳定行为

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082638/tpa3255-unstable-behavior

部件号:TPA3255

您好,

客户遇到 IC 问题,请参阅下面的详细信息。

"

我使用的是带有 TPA3255芯片的双通道音频放大器。 产品为 :https://de.aliexpress.com/item/4000436967601.html

我使用 的是48V 600W 电源,两个90W RMS 扬声器每侧5欧姆。

当我调高音量时,放大器将关闭,我必须先将其关闭,然后再打开才能工作。 但散热器不热,电源的功耗仅为50W。

可以帮我找到问题吗? TPA3255芯片是否过载/过热,或者 电容器是否不够大?

"

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Maynard

      使用时听起来没问题。 您可以检查 故障和 CLICE_OTW 针脚吗? 当电流变大时,这两个引脚的状态是什么?