This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC32:耳机和麦克风检测

Guru**** 2513625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083551/tlv320aic32-headset-and-mic-detection

部件号:TLV320AIC32

您好,

  我们正在使用 TLV320AIC32IRHBT 音频编解码器。 此芯片中没有耳机和麦克风检测。

我们想知道如何检测芯片中的耳机和外置麦克风。

未使用的 PIN 我们需要做什么???

谢谢

潘迪安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,该 AIC32设备不支持此功能,而 AIC33支持此功能。

    对于输入模拟引脚,我们建议为未使用的引脚放置0.47uF 保护盖到 GND。

    此致。