您好,Expert。
这是小岛。
我的客户希望了解当 AVDD&CPVDD 和 PCM5102A 的 DVDD 的通电/断电时间不同时是否存在问题。
我对类似的问题非常抱歉,但我想确认现在何时是3.3V DVDD。
客户目前正在使用 PCM5102A 和 AVDD&CPVDD (来自同一电源)以及3.3V DVDD (来自其它电源)。
客户和我都知道,当 AVDD&CPVDD 和 PCM5102A 的 DVDD 的通电/断电时间不同时,没有人提及。

这种理解是否正确?
如果是,如果 AVDD&CPVDD 和 DVDD 的通电/断电时间不同,是否有问题?
如果没有,预计会发生什么情况?
客户表示如果有杂音等,他可以接受,因为他设计电路是为了在 PCM5102A 之后静音 。
他说他可以启动复位,因此,如果 IC 不会断开,这是可以的。
谢谢你。
小岛