This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251 Linux 驱动程序

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082136/tas3251-tas3251-linux-driver

部件号:TAS3251

尊敬的团队:

TI 是否有用于内核4.9的 TAS3251 ASOC 编解码器驱动程序?

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

      很抱歉,我们没有。 我们可以将我们的注册结构分配给 SOC 制造部门,SOC 制造部门可能会产生驱动因素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我们能否将注册结构作为参考?

    目前,我们已经使用 DVF9919 SoC 和 Linux 版本4.9获得了我们的主板。

    开发 TAS3251 ASOC 编解码器驱动程序可以节省我们的时间。

    此外,关于软件请求案例 CS0902073,我现在可以下载该软件。

     

    感谢您的支持。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

      最简单的使用方法是借助 PPC3软件,您可以设置所需的所有功能,并首先生成.h 文件。 然后,您可以将所有代码写入设备,作为初始化。  

      我还会尝试了解是否有 TAS3251的注册图可与我们的客户共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我们感谢您的大力支持!

     

    目前,我们正在努力在几天内启动 TAS3251。
    但是,它显示 MCLK 无效错误。
    此外,我们还无法从 SPK_OUA+/-和 SPK_OUTB+/-引脚获得任何输出。

    我们的主板使用24.576 MHz MCLK,希望支持16KHz 和48kHz 采样率。

    是否可以使用“带 SCLK PLL 的时钟从模式生成内部时钟(3线 PCM)”来支持16KHz 采样
    24.576 MHz MCLK?

    如果是,您能否共享 TAS3251寄存器作为 PWM 从属设备?

    DVF9919 SoC 支持 TDM 总线上的16KHz 采样率(FS),16位,1通道。
    此外,它还可以配置为使用16个插槽来生成~4096KHz SCLK 以满足 TAS3251要求。

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

      根据数据表,它应该支持。 您是否可以查看数据表第28页至第30页的表7以获得正确的设置?