This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:12V 时的性能

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083610/tas2780-performance-at-12v

部件号:TAS2780

音频团队,

PVDD 处于12V 时的 TAS2780是否有性能曲线?

我发现数据表的曲线为18V,我们的客户正在考虑将此部件用于12V 系统。

谢谢,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    TAS2780性能曲线仅适用于18V PVDD。 12伏 的效率会更好,THDN 和增益性能将与18V 的情况相同。

    此致,

    阿蒂克