This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903:麦克风嘶嘶声/噪音

Guru**** 2505885 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, LMV796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082970/pcm2903-microphone-hiss-noise

部件号:PCM2903
“线程: LMV796”中讨论的其它部件

我正在设计一个使用 PCM2903音频转换 器的电路,该转换器具有基于参考设计 TIDU765构建的前置放大器。 当录制音频并播放回时 ,录制的音频会发出明显的嘶嘶声/噪音。  对于 电动麦克风 前置放大器电路,我使用的是 LMV796运算放大器,因为该电路的电压为5V (由 USB 供电)。 最初我以为噪音来自 USB 端口,因此我将麦克风前置放大器的 VCC 连接到 了 TPS73033DBVR LDO 的+3.3V 输出,但我仍收到噪音。  

关于如何减少麦克风噪音的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这种噪音可能有多种原因,如果一开始使用纯正弦乐,您是否会听到这种噪音?  

    是否对 ECM 的 MBIAS 进行了过滤等? 我在这里安装了一个应用程序。请注意以下音频中的常见噪音。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa749/slaa749.pdf?ts=1646757045123&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3204

    尽管这是在不同的设备上进行的,但它仍然适用于此 PCM 部件。

    由于不建议将此 PCM 部件用于新设计,因此此链接中还有其他 USB 转换器设备可供您使用。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供申请说明。 我将尝试按照注释中的说明分离这些飞机。  

    即使麦克风完全从电路中拔下,也会发出噪音,因此我认为从电路板本身中吸出的噪音是放大的? 我可以降低反馈电阻器的值,它可以降低麦克风的增益,听起来噪声级别也会降低。  

    最后,我不认为我以前听到的是高频噪音,但更像是如果您在没有信号的情况下将音量调到真的很大声的地方,就会听到背景噪音。 如果这样做有帮助,我可以尝试获取该记录。  

    此外,如果我切断了 OpAmp 前置放大器的电源,就不会有噪音...当然,麦克风的音量太弱,无法从音频转换器接收,所以对我来说,它会缩小到正在接收的前置放大器,并从主板接收放大器的噪音? 因为没有麦克风。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要过滤预放大器电源本身,并看到它除了接地外还能得到改善。