This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:MATLAB 通信帮助

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083152/tas2780evm-matlab-communication-help

部件号:TAS2780EVM
“线程”中讨论的其它部件: TAS2780

我目前正在尝试通过 MATLAB 向 TAS2780EVM 评估模块发送和接收数据。 是否有用户指南可以帮助我设置主板和 MATLAB 之间的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了了解更多信息,我希望能够阅读放大器发回的 IV SENSE 数据,并在 MATLAB 中进行处理。 如果不使用硬件 I2C 接口卡,这是可能的,还是可以通过 USB 连接建立所有数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    您可以使用 PPC3 GUI 工具与 TAS2780 EVM 进行 USB 连接吗? 可以使用以下链接请求 PPC3安装程序软件安装程序。

    https://www.ti.com/product/TAS2780

    此致,

    阿蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,但没有很好地回答我的问题。 我已经安装了 TAS2780EVM 应用程序的 PPC3,我想做的是将 IV SENSE 数据实时发送到 MATLAB,以便我可以处理。 您知道如何执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    您可以使用 TAS2780的 SDOUT 来实现此类功能。 PPC3可用于编程 TAS2780寄存器,以便 IV SENSE 数据可以在 SDOUT 引脚上传输。 让我们知道这是否适用于您希望使用 IV SENSE 数据进行的 Matlab 处理。

    此致,

    阿蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,如果我将 IV 数据发送到 SDOUT 引脚,这是否意味着它仍将通过 USB 连接传输到计算机,或者我需要连接一些附加硬件才能读取主板侧面的 SDOUT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    数据将通过 TAS2780器件的 SDOUT 引脚传输,并可在 EVM 的 SDOUT 引脚上获取。 您可以使用其他硬件读取 SDOUT 数据并进行进一步处理。

    此致,

    阿蒂克