This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:访问模块 tas5782m-SW PurePath 控制台

Guru**** 2500945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083590/tas5782m-access-to-module-tas5782m-sw-purepath-console

部件号:TAS5782M

可以帮帮我吗。我 想更新软件版本,但我没有访问权限 -时间已经过了。  

是否可以扩展对本模块 tas5782M-SW 的访问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成,

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不工作..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alexey

      当我检查您是否已拥有访问权限时。   您是否使用电子邮件 info@myowndevice.ru 登录? 如果是,请尝试重新安装最新版本的 PPC3。