你好,团队
您能否为该应用提供正确的 PLL 配置?
- 音频信号:16位,16k 采样率
- MCLK:2MHz
- BCLK:512K
- PLL_CLKIN=MCLK=2MHz
- codec_CLKIN=PLL_CLK
我在这个帖子(链接)中找到了一条建议,但它不适合基于本应用说明中的描述的2MHz MCLK 输入: 链接 -2.6.1 PLL 部件。
您还可以帮助检查是否需要为此应用程序更改 MCLK 和 BCLK?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,团队
您能否为该应用提供正确的 PLL 配置?
我在这个帖子(链接)中找到了一条建议,但它不适合基于本应用说明中的描述的2MHz MCLK 输入: 链接 -2.6.1 PLL 部件。
您还可以帮助检查是否需要为此应用程序更改 MCLK 和 BCLK?
谢谢你。
您好,
根据您提供的信息,MCLK 和 BCLK 都很好,不需要通过 PLL 进行扩展。 您的 BCLK = 16k * 2通道* 16位= 512kHz。 MCLK = N * FS = 125 * 16k = 2MHz。 对于 DAC 时钟,使用简单分隔器时,应该可以,而不是使用 PLL 时。 如果您确实要使用它,则可以将所有因素配置为1。 寄存器4控制时钟的多路复用,可在《应用手册》的5.1.1中找到,也可在 PLL 因子中找到。
我希望我能回答你的问题,
杰夫
你好,杰夫
感谢您的及时回复。
[引用 userid="514752" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084023/tas2505-Q1-How-to 配置-注册-关于时钟配置/4012465#4012465"]如果您确实要使用它,则可以将所有因素配置为1。如果有一些误解,您能否提供如下表所示的详细建议? 谢谢你。

你好,杰夫
我已经收到了他们的代码,你能帮你检查是否有问题吗?
客户发现音质不好,扬声器输入信号异常。
e2e.ti.com/.../mmexport1646974210078.mp4
//第0页
DacWriteReg (0x00,0x00);
DacWriteReg (0x01,0x01);
//第1页
DacWriteReg (0x00,0x01);
DacWriteReg (0x02,0x00);
//第0页
DacWriteReg (0x00,0x00);
DacWriteReg (0x04,0x03);
DacWriteReg (0x05,0x94);
DacWriteReg (0x06,0x0a);
DacWriteReg (0x07,0x00);
DacWriteReg (0x08,0x00);
sysdelayms(15);
DacWriteReg (0x0B,0x8A);
DacWriteReg (0x0C,0x84);
DacWriteReg (0x0D,0x00);
DacWriteReg (0x0E,0x80);
DacWriteReg (0x1B,0x00);
DacWriteReg (0x1C,0x00);
DacWriteReg (0x3C,0x02);
//第1页
DacWriteReg (0x00,0x01);
DacWriteReg (0x01,0x10);
DacWriteReg (0x0a,0x00);
DacWriteReg (0x2E,0x00);
DacWriteReg (0x30,0x10);
DacWriteReg (0x2D,0x02);
//第0页
DacWriteReg (0x00,0x00);
DacWriteReg (0x3F,0x90);
DacWriteReg (0x41,0x00);
DacWriteReg (0x40,0x04);
以下是链接 :https://www.ti.com/lit/zip/slar163 它也可以在许多 TI 编解码器产品页面的软件支持选项卡中找到。